请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP006
我们使用 TI 的 tmp006红外传感器设计了一款产品。
当我们发现传感器存在一些问题时、我们准备在2周内将产量提高到每批次2k 单位
我们注意到生产过程中在 IR 传感器下方的铜区域放置了焊锡膏。
但传感器下方的覆铜区不应包含任何焊锡膏、只应包含焊球、对吧?
根据 TI 主页 SBOU 143B 上的 PDF、 在第25页、它明确指出 "中心的铜方块也是必须的"
但是、该区域应该保持干净、仅镀铜和镀金?
我们的预串联生产遇到了一些问题、恐怕是因为焊膏可能触及裸片、甚至损坏了裸片...
感谢您的观看!