This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP006:有关焊接组件的问题。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611877/tmp006-question-about-soldering-of-the-component

器件型号:TMP006

我们使用 TI 的 tmp006红外传感器设计了一款产品。
当我们发现传感器存在一些问题时、我们准备在2周内将产量提高到每批次2k 单位  

我们注意到生产过程中在 IR 传感器下方的铜区域放置了焊锡膏。
但传感器下方的覆铜区不应包含任何焊锡膏、只应包含焊球、对吧?
根据 TI 主页 SBOU 143B 上的 PDF、 在第25页、它明确指出  "中心的铜方块也是必须的"  
但是、该区域应该保持干净、仅镀铜和镀金?  

我们的预串联生产遇到了一些问题、恐怕是因为焊膏可能触及裸片、甚至损坏了裸片...

感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derry:

    您参考的《TMP006和 TMP007布局和组装指南》表明、铜方块是布局的必要特性。 它有助于传感器的温度稳定性。 但是、该方形不是焊盘或电气连接。 实际上、此功能不会与器件接触至关重要。 接触此位置的器件可能会损坏热电堆。 因此、您不应在该方形上涂抹焊锡膏、并且在处理和清洁器件的该区域时应格外小心。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好!
    感谢您的回答、我还有其他一些问题。
    我们是否允许在传感器下方的铜区域放置阻焊层?
    如果我们不放置任何阻焊层、覆铜允许使用哪种类型的镀层、哪种类型更可取?

    非常感谢您的观看!

    此致
    Derry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抛光金属的辐射率最低、因此它们产生的不良(偏移)辐射最少。 我们选择使用镀金(ENIG)构建我们的 EVM。 我会提醒您不要使用非常便宜的涂层(如 HASL)、因为这会使表面保持非平面。 我们在方形上构建了阻焊层的 PCB、它们也可以正常工作。