This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:用于生命体征的透镜

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611900/iwr1443boost-lens-for-vitals-signs

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

尊敬的支持团队:

是否可以获得本实验中使用的透镜的规格。 (请参阅图片下方的注释)。

谢谢、

Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、  

    描述此演示所用的确切硬件设置(包括所用的镜头)时、不应出现任何问题。 我很快会为您提供此信息。  

    请注意、在实际的最终产品中、通过设计更定向的天线来连接 IWR1443毫米波器件、实际上可以实现最佳性能。  

    本演示中使用电介质毫米波透镜的原因是、IWR1443 BoosterPack EVM 天线设计为在通用演示中具有相对较宽的视场。 但是、可以进行更定向的天线设计。 我们计划发布不同天线设计的小型产品系列、这些产品在增益、方向性和带宽之间进行权衡、以更好地适应不同的应用。  

    谢谢、  

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    谢谢、

    对此很不了解。

    Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Christophe、

    实际上,我的错误是,我认为我们不能在这个论坛上提供镜头的具体品牌和模型。 但其余的设置仅包含相同的 IWR1443 BoosterPack EVM、您可以从以下 TI 网上商店购买: www.ti.com/.../iwr1443boost

    但是、如果您与任何毫米波透镜和天线接触、大多数制造商都可以根据需要生产透镜。 此应用越窄越好。
    Millitech 就是一个这样的例子: www.millitech.com/MMW-Antenna-GaussianOptical.htm

    同样、我们甚至提到镜头的唯一原因是我们在宽 FOV BoosterPack 天线设计上运行此演示。 如果没有特定于应用的天线或镜头、这可能会使演示难以复制。

    这就是我现在可以提供的所有内容。

    谢谢、
    Randy