This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:毫米波浸没在液压油中

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610293/iwr1443-mmwave-submerged-in-hydraulic-oil

器件型号:IWR1443

你好
有点 奇怪的问题、我怀疑这不起作用、但想与您再次核实。

 天线浸在液压油中时、我们是否可以使用毫米波产品? 如果我们能够匹配天线阻抗以低 SWR 辐射到油中、80GHz 时的油吸收特性是否会使其成为非起动器?

谢谢
Bob 熏肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    我们从未尝试过此类应用、也从未研究过此类应用。 此时、我只能提出后续问题、以帮助缩小所需研究范围、从而获得答案:  

    1. 此处的总体目标应用是什么? 您能提供更多细节吗?
    2. 是否打算让金属天线直接接触液压油? 天线和液体之间是否可以连接天线罩结构?
    3. 有问题的液压油的确切化学成分是什么? 许多油已经研究了其介电特性、许多油专门用于工业中(例如高电压/电流电容器电介质)。  
    4. 您需要描述(或找到其他已经具有的人) 76-81GHz 频带中液体的介电特性  
    5. 了解这些属性后、您可以运用 EM 理论确定合适的液压油辐射天线的物理尺寸  
    6. 天线是否需要在真空或空气以及液压油中传播? 这可能是另一个问题。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、  

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    请告诉我、这是否能解答您目前的问题、或让您走上正确的道路。

    谢谢、
    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    由于我们在一周内未看到此主题的活动、因此我们将考虑关闭此帖子。 如果您有其他问题、请打开另一个帖子。  

    谢谢、
    Randy