请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 你好
有点 奇怪的问题、我怀疑这不起作用、但想与您再次核实。
天线浸在液压油中时、我们是否可以使用毫米波产品? 如果我们能够匹配天线阻抗以低 SWR 辐射到油中、80GHz 时的油吸收特性是否会使其成为非起动器?
谢谢
Bob 熏肉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
有点 奇怪的问题、我怀疑这不起作用、但想与您再次核实。
天线浸在液压油中时、我们是否可以使用毫米波产品? 如果我们能够匹配天线阻抗以低 SWR 辐射到油中、80GHz 时的油吸收特性是否会使其成为非起动器?
谢谢
Bob 熏肉
尊敬的 Bob:
我们从未尝试过此类应用、也从未研究过此类应用。 此时、我只能提出后续问题、以帮助缩小所需研究范围、从而获得答案:
请告诉我这是否有帮助。
谢谢、
Randy