请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP007
大家好、我不熟悉 TMP00X 系列。
我即将购买 LAUNCHXL-CC2640R2和八 个 Adafruit 的 TMP006模块。
我计划使用这八个传感器来测量金属瓶中任意液体的温度。
使用 TMP006模块进行测试后、我将创建一个使用 TMP00x 的 PCB。
这些是我的问题;
1) 1)我可以使用这些传感器测量瓶子内液体的温度、我可以吗?
2) 2)虽然数据表中显示该传感器可以具有多达8个不同的 I2C 地址、但我对此有一些疑问。
当 ADR0引脚连接到 SDA 或 SCL 引脚时、是否可以配置从器件地址、而无需额外的配置或条件?
(例如、使用4.7kΩ Ω 上拉电阻器或更低电阻器、不能使用 I2C、必须使用 SMBus 格式等)
要使用全部8个传感器、该 ADR0配置对我很重要。
但是、这是我第一次同时使用 LAUNCHXL-CC2640R2和 TMP00x 传感器。 因此、我很担心购买这些器件时没有答案、即可以轻松配置8个从器件地址。