This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007:配置从器件地址 ADR0

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2, TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612021/tmp007-configuring-slave-address-adr0

器件型号:TMP007

大家好、我不熟悉 TMP00X 系列。

我即将购买 LAUNCHXL-CC2640R2和八 个 Adafruit 的 TMP006模块

我计划使用这八个传感器来测量金属瓶中任意液体的温度。

使用 TMP006模块进行测试后、我将创建一个使用 TMP00x 的 PCB。

这些是我的问题;

1) 1)我可以使用这些传感器测量瓶子内液体的温度、我可以吗?

2) 2)虽然数据表中显示该传感器可以具有多达8个不同的 I2C 地址、但我对此有一些疑问。

当 ADR0引脚连接到 SDA 或 SCL 引脚时、是否可以配置从器件地址、而无需额外的配置或条件?

(例如、使用4.7kΩ Ω 上拉电阻器或更低电阻器、不能使用 I2C、必须使用 SMBus 格式等)

要使用全部8个传感器、该 ADR0配置对我很重要。

但是、这是我第一次同时使用 LAUNCHXL-CC2640R2和 TMP00x 传感器。 因此、我很担心购买这些器件时没有答案、即可以轻松配置8个从器件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    金属不允许红外辐射通过。 这是可以的、因为金属具有很高的导热性。 这意味着金属瓶的温度应与内的液体相同。 TMP00x 器件和其他类型的热成像器件将测量金属瓶的温度。 理想情况下、应将金属瓶涂为黑色、以使其具有较高的辐射率。 抛光金属的辐射率很低、难以测量。 有关 TMP00x 辐射率的更多信息、请参阅 E2E 上的 IR 常见问题解答。

    2.是的,是的。 在 I2C 事务期间、该器件在内部监控 ADR0引脚、以检测正确的地址。 无需特殊配置或条件。

    谢谢、