This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:精度确认

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611479/hdc1080-confirmation-of-accuracy

器件型号:HDC1080

你(们)好

我们的客户正在其应用中使用 HDC1080。
他们对保证的精度有疑问。

他们希望在自己的套件中测试湿度和温度的精度(在构建设计后)、并希望确认套件是否正常或 NG。 这一过程将出现在他们的生产线上。

因此、我们必须确认以下内容。

1。
除了对任何制造工艺的影响之外、您认为精度差异的原因是什么?


2.
如何根据温度和湿度的精度确定 HDC1080是否为故障器件?

我们如何判断它?

例如、在30℃的条件下、RH 范围(15%至65%)的精度是否为2%?
如果在与上述条件相同的情况下精度超过2%、是否指示除速度单位?
(因为我们正在考虑数据表的图17)

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nana、您好!
    数据表中的所有参数都是"典型"参数、即使是图17中具有高温暴露偏移的参数也是如此。
    差异的原因可能有多种、暴露在高温环境下、灰尘污染等 我们建议您熟悉操作和焊接指南文档、以避免出现类似问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我了解数据表上的值是典型值。

    然后、您能否告诉我们发货时的测试数据信息?

    例如、图2显示了 Ta=30和 Vdd=3V 时 RH 精度与 RH 的关系。
    这个典型值是从1σ 获得的吗?

    如果您在发货时进行了特性描述、您能否向我们提供湿度精度的最大值?
    我可以看到温度精度的最大值为+/- 0.4℃(5°C < TA< 60°C)

    我们必须向客户解释精度的保证值

    因此、我们让他们判断误差的原因是由 IC 或他们的设计造成的。



    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    正如您之前的帖子中所报告的:

    e2e.ti.com/.../606555

    目前、我们没有 HDC1080中 RH 精度最大值的可用数据、这些数据可以与客户共享。
    由此给您带来的不便、我们深表歉意。
    此致、
    Carmine