请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1080 你(们)好
我们的客户正在其应用中使用 HDC1080。
他们对保证的精度有疑问。
他们希望在自己的套件中测试湿度和温度的精度(在构建设计后)、并希望确认套件是否正常或 NG。 这一过程将出现在他们的生产线上。
因此、我们必须确认以下内容。
1。
除了对任何制造工艺的影响之外、您认为精度差异的原因是什么?
2.
如何根据温度和湿度的精度确定 HDC1080是否为故障器件?
我们如何判断它?
例如、在30℃的条件下、RH 范围(15%至65%)的精度是否为2%?
如果在与上述条件相同的情况下精度超过2%、是否指示除速度单位?
(因为我们正在考虑数据表的图17)
贝斯特雷加兹