请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:IWR1443BOOST、 IWR1443下午好!
II 正在研究毫米波 IWR、以构建一个器件来测量 一定距离内的子弹型弹道。 速度和下降速度。 是否支持毫米波 IWR、或者是否有其他您可以推荐的产品。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
下午好!
II 正在研究毫米波 IWR、以构建一个器件来测量 一定距离内的子弹型弹道。 速度和下降速度。 是否支持毫米波 IWR、或者是否有其他您可以推荐的产品。
此致
Adriaan、您好!
您的应用的最大目标速度是多少? 假设典型的混合速度范围为400公里/小时一直到数千公里/小时(4000公里/小时)、 以下文章介绍了使用毫米波雷达测量速度的基础知识以及相关限制、因此可能无法在本地测量此类速度。
基本上、如上述帖子中所述、
VMAX = Lambda / 4*TC、其中 Lambda 是波长(4mm)、TC 是线性调频脉冲时间。 这意味着线性调频脉冲的速度越快、可以测量的最大速度就越高。
假设在下端速度为600kmph (~139 m/s)、线性调频脉冲时间为:
TC = 0.004 /(4 * 138.88)、即6微秒、这太低。
如上图所示 、线性调频脉冲时间、TC =空闲时间+线性调频脉冲时间(ADC 开始+ ADC 采样+过量斜坡)