This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 毫米波 IWR -用于子弹型弹道测量的传感器应用

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611459/mm-wave-iwr---sensor-application-for-bullet-ballistic-measureing

主题中讨论的其他器件:IWR1443BOOSTIWR1443

下午好!

II 正在研究毫米波 IWR、以构建一个器件来测量 一定距离内的子弹型弹道。 速度和下降速度。 是否支持毫米波 IWR、或者是否有其他您可以推荐的产品。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Adriaan、

    在这里很难提供一个明确的"是"或"否"答案。 我们没有为此类应用专门进行过试用、也没有数据支持它。
    对于相对较小的物体来说、如果经过高速、远距离的测试、对于我们的标准开箱即用演示处理来说就会很困难。

    话虽如此、有一些处理算法可以使用毫米波器件检测超过120英里/小时的速度、并将物体感应在一定距离内像金属导线一样薄。 因此、此类应用值得我们的 EVM 板尝试。

    IWR1443BOOST 具有用于板载发送器/接收器的 IWR1443器件和天线、应支持此类实验。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adriaan、您好!

    您的应用的最大目标速度是多少? 假设典型的混合速度范围为400公里/小时一直到数千公里/小时(4000公里/小时)、 以下文章介绍了使用毫米波雷达测量速度的基础知识以及相关限制、因此可能无法在本地测量此类速度。

    e2e.ti.com/.../2251032

    基本上、如上述帖子中所述、

    VMAX = Lambda / 4*TC、其中 Lambda 是波长(4mm)、TC 是线性调频脉冲时间。 这意味着线性调频脉冲的速度越快、可以测量的最大速度就越高。

    假设在下端速度为600kmph (~139 m/s)、线性调频脉冲时间为:

    TC = 0.004 /(4 * 138.88)、即6微秒、这太低。

    如上图所示 、线性调频脉冲时间、TC =空闲时间+线性调频脉冲时间(ADC 开始+ ADC 采样+过量斜坡)

    斜坡带宽小于1GHz 所需的单独最小空闲时间超过2us。 类似  地、TC 的其他组件、即 ADC 启动时间、ADC 采样时间和过量斜坡时间存在约束、如本应用手册中所述、这使得配置短线性调频脉冲变得不切实际。  
    也就是说、可以在更高层的软件(检测后)中运行速度扩展算法、这些算法可以将可测量速度扩展到传感器测量的本机速度的几倍。 您可以在 毫米波传感估算器中输入用例参数(最大距离、速度、速度分辨率等)  、以便根据自己的要求了解在速度扩展算法之前可以实现的最大本机速度。
    此致
    尼廷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    感谢您的反馈。 速度范围为2500英尺/秒至3500英尺/秒、最大为50米。 我似乎无法使用此产品有效测量速度。 对其他方面有什么建议?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adriaan、您好!

    我建议您联系您当地的 TI 销售办事处、了解可用于此类极高速度测量应用的任何其他产品。 您还可以在 TI 论坛上发布新问题、并应将问题发送给相应的销售/营销团队、他们可以帮助您发现 TI 在该领域可能拥有的任何解决方案。

    如果您的问题已从毫米波角度得到解答、我是否可以请求您关闭此主题?

    谢谢
    尼廷