This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:IWR1443 FFT 和 CFAR 问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611685/iwr1443-iwr1443-fft-and-cfar-questions

器件型号:IWR1443

大家好、

客户将使用 IWR1443。 他对 IWR1443有一些问题、如下所示。

Q1:IWR1443具有 Cortex R4 MCU、因此客户是否需要为此 MCU 进行编程?

Q2: IWR1443具有 FFT 和 CFAR 检测功能。 如果客户需要 执行 FFT 和 CFAR 检测、如何 执行 FFT 和 CFAR 检测?

 是否启用了相应的寄存器以 执行 FFT 和 CFAR 检测?

Q3:FFT 和 CFAR 处理的数据是通过 SPI 读取的吗? FFT 和 CFAR 处理的读数据是什么?

Q4:对于"图6-6. 12位复杂配置的数据包打包格式"、客户表示不理解。

您会详细解释一下吗?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    根据用户应用、他们必须具有相应的 R4F MCU 代码。 他们可以将 MMW 演示应用作为一个良好的起点、其中包含一个示例 MCU 代码。 该代码还会配置硬件加速器以执行 FFT 和 CFAR 检测。 他们可以将该代码作为参考。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢您的回复。 在您的回复中,您会详细解释一下吗?

    对于我的 Q1、您是说客户应该针对 IWR1443内部 MCU 进行编程? 您是否会提供您所说的示例代码?

    对于我的 Q2~Q4、您是否会解释它们?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    MMW 演示可从 TI Resource Explorer 下载、其中包含对 MCU 和硬件加速器进行编程以执行 FFT 和 CFAR 的示例代码。 有关实现的信息、请参阅 MMWAVE_SDK_USER_guide。 此外、在毫米波 SDK 中、每个驱动程序和演示都具有 doxygen。 mmw 演示 doxygen 位于 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw\docs\doxygen

    硬件加速器用户指南可从 TI 网站下载:  

    在 MMW 演示中、FFT 和 CFAR 输出通过 UART 读取。 毫米波演示可视化工具用于编程和显示。  

    数据表中的图6-6显示了在 CSI2接口中使用时的数据包打包格式。 它包含每个通道的线性调频脉冲剖面和线性调频脉冲编号信息、后跟每个通道的数据样本。 让我们了解客户的具体问题。

    谢谢、此致、

    Michelle