大家好、
客户将使用 IWR1443。 他对 IWR1443有一些问题、如下所示。
Q1:IWR1443具有 Cortex R4 MCU、因此客户是否需要为此 MCU 进行编程?
Q2: IWR1443具有 FFT 和 CFAR 检测功能。 如果客户需要 执行 FFT 和 CFAR 检测、如何 执行 FFT 和 CFAR 检测?
是否启用了相应的寄存器以 执行 FFT 和 CFAR 检测?
Q3:FFT 和 CFAR 处理的数据是通过 SPI 读取的吗? FFT 和 CFAR 处理的读数据是什么?
Q4:对于"图6-6. 12位复杂配置的数据包打包格式"、客户表示不理解。
您会详细解释一下吗?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师