Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK、 IWR1443、 TIDEP-0091
我尝试通过 外部处理器(如 MSP430)从 IWR1443BOOST 捕获距离数据。 但我不熟悉 IWR1443BOOST。
如何通过 串行端口(SPI CAN)获取距离数据? )在 IWR1443BOOST 上?
如果 您能描述 详细的读取流程或详细的操作步骤、我将不胜感激?
谢谢
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试通过 外部处理器(如 MSP430)从 IWR1443BOOST 捕获距离数据。 但我不熟悉 IWR1443BOOST。
如何通过 串行端口(SPI CAN)获取距离数据? )在 IWR1443BOOST 上?
如果 您能描述 详细的读取流程或详细的操作步骤、我将不胜感激?
谢谢
将会
你好、
当前的 MMWAVE-SDK 版本不支持此功能、但您可以修改 代码以通过 SPI/CAN 发送对象数据。 让我为您提供一些步骤和信息来源位置、以帮助您使其正常工作。
要通过 CAN 发送数据、您需要参考测试应用程序并按照上述步骤进行更改。
此致、
Jitendra Gupta
此外、请观看液位传感演示:
http://www.ti.com/tool/tidep-0091
它展示了如何使用 MSP432来控制 IWR1443并使用 SPI 传递数据。
Dave
您好 Dave
感谢您的善意建议。
我已阅读 有关详细信息、请 在下面提出几个问题、以寻求您的建议。
(1)如何知道 IWR1443中构建的可执行文件会使 IWR1443发挥 最佳性能(最佳距离测量)?
(2)如您所知、结果 连同距离数据一起输出到演示 UART 终端。
如何知道 UART 终端和 MSP432 UART 之间传输的特定数据格式、以便设计自己 的上监视器或传输数据或存储距离数据?
此致、
将会
你好、
>我如何知道 IWR1443中构建的可执行文件 会使 IWR1443发挥 最佳性能(最佳距离测量)?
首先、您必须刷写映像、我知道没有内置 MSS 映像。 在"最佳性能"方面、您必须自行决定自己的要求、然后设计一个符合这些要求的线性调频脉冲配置。 您可以针对距离、速度、功率等进行设计 此处提供了线性调频脉冲配置工具、适用于常规类型的配置:
https://dev.ti.com/gallery/view/1792614/mmWaveSensingEstimator/
>如何知道 UART 终端和 MSP432 UART 之间传输的特定数据格式
TIDEP-0091仅通过 SPI 向 MSP432输出。 数据格式和大小是两个器件共用的简单结构。
如果您想使用线性调频脉冲配置、我建议加载 MMW 演示并使用演示的可视化工具。 这将会容易得多。