This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:通过串行端口从 IWR1443BOOST 捕获距离数据

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, MMWAVE-SDK, IWR1443, TIDEP-0091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611282/iwr1443boost-capture-the-range-data-from-iwr1443boost-via-serial-port

器件型号:IWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDKIWR1443TIDEP-0091

我尝试通过 外部处理器(如 MSP430)从 IWR1443BOOST 捕获距离数据。 但我不熟悉 IWR1443BOOST。  

如何通过 串行端口(SPI CAN)获取距离数据? )在 IWR1443BOOST 上?

如果 您能描述 详细的读取流程或详细的操作步骤、我将不胜感激?

谢谢  

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    当前的 MMWAVE-SDK 版本不支持此功能、但您可以修改 代码以通过 SPI/CAN 发送对象数据。 让我为您提供一些步骤和信息来源位置、以帮助您使其正常工作。

    • 将 SPI 句柄'SPI_Handle 记录 SpiHandle;'添加到 MmwDemo_MCB 结构定义(MMV.h)
    • 从 SPI 测试(ti\driver\spi\test\ xwr14xx\ \common)获取 SPI 初始化、打开和写入功能的参考。
    • MSS_main.c:
      • 在函数'mwDemo_mssInitTask'下初始化 SPI 'SPI_init ()'
      • 为 SPIA 3引脚模式启用输出控制、'SOC_SPIOutputCtrl (socHandle、0U、1U、&errCode)'
      • 使用 'SPI_PARAMS_INIT (...)' API tp 根据您的外部处理器功能设置 SPI 参数。
      • 使用'logingSpiHandle = SPI_open (...)' 以打开 SPI 通信。
      • 函 数"mwDemo_transmitProcededOutput"当前用于通过 UART 发送对象数据、您可以修改该数据以通过 SPI 发送数据。
      • 使用'SPI_transfer (...)' 将数据写入 SPI 从器件/主器件的 API。
    • 对于所有 SPI API 调用、请参考 SPI 测试应用、在该应用中、您需要根据外部处理器 SPI 类型配置 SPI 并将 SPI 用作从器件/主器件。

    要通过 CAN 发送数据、您需要参考测试应用程序并按照上述步骤进行更改。

    此致、

    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jitendra

    回答我的问题非常好。
    我将按照您的步骤进行尝试、并期待您的进一步帮助。

    此致
    将会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请观看液位传感演示:

    http://www.ti.com/tool/tidep-0091

    它展示了如何使用 MSP432来控制 IWR1443并使用 SPI 传递数据。

     Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dave

    感谢您的善意建议。

    我已阅读 有关详细信息、请 在下面提出几个问题、以寻求您的建议。

    (1)如何知道  IWR1443中构建的可执行文件会使 IWR1443发挥 最佳性能(最佳距离测量)?

    (2)如您所知、结果 连同距离数据一起输出到演示 UART 终端。

       如何知道  UART 终端和 MSP432 UART 之间传输的特定数据格式、以便设计自己 的上监视器或传输数据或存储距离数据?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    >我如何知道  IWR1443中构建的可执行文件 会使 IWR1443发挥 最佳性能(最佳距离测量)?

    首先、您必须刷写映像、我知道没有内置 MSS 映像。  在"最佳性能"方面、您必须自行决定自己的要求、然后设计一个符合这些要求的线性调频脉冲配置。  您可以针对距离、速度、功率等进行设计  此处提供了线性调频脉冲配置工具、适用于常规类型的配置:

    https://dev.ti.com/gallery/view/1792614/mmWaveSensingEstimator/

    >如何知道  UART 终端和 MSP432 UART 之间传输的特定数据格式

    TIDEP-0091仅通过 SPI 向 MSP432输出。  数据格式和大小是两个器件共用的简单结构。

    如果您想使用线性调频脉冲配置、我建议加载 MMW 演示并使用演示的可视化工具。  这将会容易得多。