This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70A:温度匹配性能不可差

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70, LMT70A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611691/lmt70a-unparalleld-temperature-matching-performance

器件型号:LMT70A
主题中讨论的其他器件:LMT70

您好!

我对 LMT70/70A 有疑问。 我不是很了解温度匹配性能的不并行部分。

1、匹配性能是否意味着只有两对 LMT70A、它们在30°C 时在0.1°C 以内? 那么、整个卷带中是否包含偏差在0.1°C 以内的 LMT70A?

2.而且只是为了确保:如果我订购了一卷 LMT70、它在20°C 至42°C 的温度范围内使用、那么每卷的精度将在+/- 0.13范围内、因此最大偏差将是0.26 C?

感谢您的帮助和祝您一切顺利

Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    1) 1)如果您查看数据表第6节中的注释。  为了满足 LMT70A 的匹配规格、必须从一条卷带中的相邻位置拾取两个装置。  30C 时的0.1C 匹配不适用于 整个卷带、而是相邻器件。

    2) 2)任意两个器件在20C 至42C 温度范围内的最大偏差应为0.26C。  但是、这不会导致 ADC 误差。  总体系统精度可能会更差。  您将必须考虑 ADC 产生的误差(例如增益、偏移、基准误差)。

    开尔文