请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMT70A 主题中讨论的其他器件:LMT70、
您好!
我对 LMT70/70A 有疑问。 我不是很了解温度匹配性能的不并行部分。
1、匹配性能是否意味着只有两对 LMT70A、它们在30°C 时在0.1°C 以内? 那么、整个卷带中是否包含偏差在0.1°C 以内的 LMT70A?
2.而且只是为了确保:如果我订购了一卷 LMT70、它在20°C 至42°C 的温度范围内使用、那么每卷的精度将在+/- 0.13范围内、因此最大偏差将是0.26 C?
感谢您的帮助和祝您一切顺利
Ralph