This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:模式和帧说明

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611352/awr1243-clarifications-on-modes-and-frames

器件型号:AWR1243

您好!

 我们正在尝试了解 AW1243收发器支持的不同帧格式和不同模式。 我们参考了以下文档:AWR1xxx_CSI2.pdf、sqra555.pdf 等

我们希望使用 Packet0-format1获取 ADC 数据。 请确认此格式适用于交织和非交错模式。

2.在这种格式中、在 LineStart 和 LineEnd 短数据包之间 、对应于每个已启用的 ADC 通道的一个线性调频脉冲/线性 ADC 数据。 请确认。

a.在交织模式下:LS -> Rx00 RX10 Rx20 Rx30 Rx01 Rx11 Rx21 Rx31....... Rx3N -> LE

b.在非交织模式下: Ls -> Rx00 Rx01 Rx02 Rx03..... Rx0N RX10 Rx11 Rx12 Rx13... Rx3N -> LE

在交织模式下、交错深度始终为1个样本。 请确认。

4、如果16位 ADC 采样作为 RAW8发送、我们是否必须交换8位数据、还是仅仅交换连接?

我们将主要使用线性调频脉冲大小为128/256/512/1024的 RAW12/14格式。 在进行"mipi unit"计算时、我想不会插入"Null Packets"。 请确认。

6.是否有办法在 MIPI 数据包的一部分之外的任何其他接口上获取线性调频脉冲质量信息? 例如、应用软件是否可以使用 SPI 或其他一些低频接口定期读取收发器中的任何寄存器/缓冲器?

感谢您的早期响应。

谢谢、
Rajani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajani、
    请在下面查找我的回复:
    1)是的、我们支持 ADC 数据的交错和非交错格式(数据包0 - format1)。
    2) 2)您的理解是正确的、所有已启用通道的一个线性调频脉冲数据将在 CSI 接口上以一个长数据包的形式在线路开始和线路结束之间发送
    3) 3)交错模式下的交错深度为1个样本。
    4) 4)对于 RAW8格式、我们遵循 MIPI CSI2标准。 首先发送 LSB、然后发送 MSB。
    5) 5)您是否使用12/14位 ADC 数据宽度? 在这种情况下、是的、不会插入空数据包。
    6) 6) CQ 数据仅随 ADC 数据一起在高速接口上输出。 由于 CQ 数据与每个线性调频脉冲相关联、因此需要与该线性调频脉冲的 ADC 数据同步、因此它们通过同一接口发送出去。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vivek 的快速响应、这很有帮助。

    需要进一步澄清的一个问题-在您的应用文档中、提到了以下内容:

    ----------

    2.1.2交错和非交错模式

    与所有已配置接收(Rx)通道相对应的数据存储在 ADC 缓冲器中。 在这里

    是 ADC 缓冲器中数据的两种可能的存储格式、每种格式都最适合(同样

    推荐)与特定型号一起使用:

    在 AWR12xx 和 XWR14xx 器件型号上、建议使用交错存储模式

    还有助于通过相应通道轻松映射和传输每个 Rx 通道数据。

    •在 AWR16xx 器件型号上、仅支持非交错存储模式、这使得

    它更有利于 DSP 处理器处理 ADC 数据。

    ----------

    这里的"Clane (通道)"是 CSI 通道吗? 在决定 CSI 通道的数量时、是否依赖于 ADC 通道的数量或运行模式? 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外还有一个问题。
    无论线性调频脉冲长度如何、芯片质量数据大小是否始终为680字节? 即使线性调频脉冲长度为128字节、CQ 数据是否仍为680字节? 请澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajani、
    没错、这里的通道是指 CSI 通道。 例如,如果您在 AWR1243中使用4RX 和4个 CSI 通道(这是常见的用例),则非交错格式允许您在单独的 CSI 通道上发送每个 RX 通道 ADC 数据。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajani、
    没错、在 AWR1243中、CQ 数据大小是固定的。 它是672字节。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    :-)这是否意味着我们实际上必须连接4个 CSIRx 控制器?
    交错模式如何? 如果我们的配置是4Rx 通道和4个 CSI 通道、那么数据是如何以交错模式发送的? 首先、形成一个交错数据流、然后在通道上以循环方式发送"字节"。 是这样吗? 如果是这样、那么在非交错模式下不遵循相同的原因是什么? 感谢你在这方面立即作出的答复。 我们实际上已经使用一个 CSIRx 控制器最终确定了电路板架构、在这种情况下、这可能不适用于非交错模式。
    谢谢、
    Rajani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、它是具有 Rx 通道和通道1-1映射的非交错或交错模式吗? 您说它是非交错模式、但本文档将其称为交错模式:

    在 AWR12xx 和 XWR14xx 器件型号上、建议使用交错存储模式、因为它还有助于轻松映射每个 Rx 通道数据并通过相应的通道进行传输。

     

    请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajani、
    抱歉、我是说交错模式可以在一个 CSI 通道上提供1RX 数据。

    回到您的问题、您只需要一个支持4个数据通道的 CSI 接收器。 交错模式和非交错模式之间的差异只是需要在接收器端解释数据的方式、因为数据的顺序不同。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajani、

    我想纠正/澄清以下几点:

    它仅在 LVDS 通道上、由于没有标准规范定义、因此可以灵活地将样本映射到通道。 因此、"在 AWR12xx 和 XWR14xx 器件型号上、建议使用交错存储模式、因为它还有助于轻松映射每个 Rx 通道数据并通过相应通道进行传输"这一说法仅对应于 LVDS 传输。 感谢您提出此问题、我们将在未来的更新中更新文档以指定此问题。

    对于 CSI2、MIPI 规范明确定义了传输通道上数据的映射。 从 AWR12xx/IWR14xx 器件传输的 CSI2数据将遵循规范。
    因此、您对交错/非交错传输(来自器件)的初始解释是正确的。 该数据将在每个通道上以交错方式(此处按照 CSI2规范交错)显示。

    希望这能澄清并解决您的疑虑。

    此致、
    Naveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Naveen 立即对此进行了澄清、我们真的很担心一会儿。 我们很高兴了解这些信息。
    再次感谢 Vivek 和 Naveen 快速解决我们的问题。