您好!
我们正在尝试了解 AW1243收发器支持的不同帧格式和不同模式。 我们参考了以下文档:AWR1xxx_CSI2.pdf、sqra555.pdf 等
我们希望使用 Packet0-format1获取 ADC 数据。 请确认此格式适用于交织和非交错模式。
2.在这种格式中、在 LineStart 和 LineEnd 短数据包之间 、对应于每个已启用的 ADC 通道的一个线性调频脉冲/线性 ADC 数据。 请确认。
a.在交织模式下:LS -> Rx00 RX10 Rx20 Rx30 Rx01 Rx11 Rx21 Rx31....... Rx3N -> LE
b.在非交织模式下: Ls -> Rx00 Rx01 Rx02 Rx03..... Rx0N RX10 Rx11 Rx12 Rx13... Rx3N -> LE
在交织模式下、交错深度始终为1个样本。 请确认。
4、如果16位 ADC 采样作为 RAW8发送、我们是否必须交换8位数据、还是仅仅交换连接?
我们将主要使用线性调频脉冲大小为128/256/512/1024的 RAW12/14格式。 在进行"mipi unit"计算时、我想不会插入"Null Packets"。 请确认。
6.是否有办法在 MIPI 数据包的一部分之外的任何其他接口上获取线性调频脉冲质量信息? 例如、应用软件是否可以使用 SPI 或其他一些低频接口定期读取收发器中的任何寄存器/缓冲器?
感谢您的早期响应。
谢谢、
Rajani