This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:无法启动捕获演示

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607296/ccs-iwr1642boost-unable-to-launch-capture-demo

器件型号:IWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已将捕获演示刷写到我的 IWR1642BOOST EVM 上。 在 TeraTerm 中连接到正确的 COM 端口后、无法获取所需的捕获演示菜单。 连接到 TI CCS 时、无法启动 CCXML 文件。 随附的屏幕截图供参考。 请帮助。

谢谢

Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shantanu、

    您似乎需要连接 C674x_0目标。 右键单击它并选择"Connect Target"。

    连接到两个内核后、您需要加载程序文件。 您可以按照幻灯片20和上随附指南中所示的步骤操作。 这些用于开箱即用演示、但过程相同、只需使用 来自 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\capture 的.xe754和.xer4f 即可。

    e2e.ti.com/.../xWR16xx_5F00_mmw_5F00_user_5F00_guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。 但是在执行这些步骤之后,MSS_main()无法加载。 我已附上输出的屏幕截图。 请帮助。

    此致、

    Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shantanu、

    我在最后尝试了它、没有遇到您看到的错误。 您能否拍摄.ccxml 文件设置的屏幕截图? 此外、为了确认您使用的是正确的输出文件、您尝试将哪些文件加载到哪个内核?

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shantanu、

    您是否能够正确启动捕获演示? 如果您仍有问题、请告知我们、以便我们能够帮助您解决这些问题。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的! 我是。 谢谢