请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642BOOST 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已将捕获演示刷写到我的 IWR1642BOOST EVM 上。 在 TeraTerm 中连接到正确的 COM 端口后、无法获取所需的捕获演示菜单。 连接到 TI CCS 时、无法启动 CCXML 文件。 随附的屏幕截图供参考。 请帮助。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已将捕获演示刷写到我的 IWR1642BOOST EVM 上。 在 TeraTerm 中连接到正确的 COM 端口后、无法获取所需的捕获演示菜单。 连接到 TI CCS 时、无法启动 CCXML 文件。 随附的屏幕截图供参考。 请帮助。
谢谢
您好、Shantanu、
您似乎需要连接 C674x_0目标。 右键单击它并选择"Connect Target"。
连接到两个内核后、您需要加载程序文件。 您可以按照幻灯片20和上随附指南中所示的步骤操作。 这些用于开箱即用演示、但过程相同、只需使用 来自 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\capture 的.xe754和.xer4f 即可。