主题中讨论的其他器件:MATHLIB、 UNIFLASH
您好、Dave、
我注意到"level_sense 演示"项目未出现在"Target Configuration"窗口中、这是否意味着构建失败或其他缺失的内容?
谢谢
Feng
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Dave、
我注意到"level_sense 演示"项目未出现在"Target Configuration"窗口中、这是否意味着构建失败或其他缺失的内容?
谢谢
Feng
e2e.ti.com/.../filesInstalled.docxHiDave、
我们安装了草莓 perl 5.26.0.1 (32位 MSI 版本)(需要5.20.1或更晚版本)和 crc.PM 作为 指令复制到 perl/lib/Digest 文件夹、环境变量中的所有路径都是正确的、编译不会抱怨 perl、它会抱怨开始时未找到预配置文件。 在我看来、有些文件缺失、请参阅 附件中为此项目安装的所有文件的屏幕副本。
谢谢、
Feng
冯
同样、这不是此类问题的正确论坛。 假设这是 C:\ti 文件夹的列表、我可以告诉您至少有一个组件未正确安装。 您不应看到/bin、/ccs_base、/lib、/include 等文件夹 我也看不到正确的 XDC 文件夹、C:\ti\xdctools_3_50_01_12_core。
我建议将 C:\ti 文件夹重命名为 C:\ti_backup 等内容。 然后再次安装每个组件-到其默认位置。 也可以简单地复制您已经拥有的组件文件夹(如 BIOS_6_50_01_12)、但重新安装可能更安全。 一定要重新安装 CCS、您可能希望借此机会使用7.1。
C:\ti 文件夹将是已安装组件的列表。 我还建议将草莓 Perl 安装到其默认位置、而不是在 c:\ti 文件夹中、尽管只要路径设置完毕、它在哪里并不重要。
您好、Dave、
我将 CCS7.1安装到不同的计算机和所有其他所需的软件、在构建"level_sense_demo"之后、构建消息类似于我在使用 CCS 7.2之前得到的消息、我加载"level_sens_demo.xer4f"它在 main ()处停止、地址为413 0x00017034 (Task_Params… )、请参阅随附文件中的调试信息、我想在 CCS 调试模式下加载映像"level_sense demo.xer4f"后看到的是什么、我是否看到测量距离?
谢谢