This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:CCS 调试模式中的 LEVEL_SENSE_DEMO 问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609785/iwr1443boost-level_sense_demo-in-ccs-debug-mode-issue

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:MATHLIBUNIFLASH

您好、Dave、

我注意到"level_sense 演示"项目未出现在"Target Configuration"窗口中、这是否意味着构建失败或其他缺失的内容?

谢谢

Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目标配置窗口中不应出现任何项目。 项目将显示在 Project Explorer 中。 请稍等、有人很快就会与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、
    我们的软件工程师检查了 perl.exe 在环境变量中有正确的路径、目前为止没有人打电话给我或联系我。

    感谢您的帮助!
    Feng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看毫米波 SDK 发行说明的第4页(位于/docs 文件夹中)。 确保已安装了它指定的草莓 perl 版本、环境路径指向该版本、并且也下载并安装了同表中所示的 crc.pm 版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想、FAE 明天会联系您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../filesInstalled.docxHiDave、

    我们安装了草莓 perl 5.26.0.1 (32位 MSI 版本)(需要5.20.1或更晚版本)和 crc.PM 作为 指令复制到 perl/lib/Digest 文件夹、环境变量中的所有路径都是正确的、编译不会抱怨 perl、它会抱怨开始时未找到预配置文件。 在我看来、有些文件缺失、请参阅 附件中为此项目安装的所有文件的屏幕副本。

    谢谢、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、
    屏幕副本不清晰、以下是软件文件夹已安装、您是否看到缺失任何内容? 谢谢!

    二进制文件
    BIOS_6_50_01_12
    CCS_base
    CCSv7
    文档
    DSPLIB_c64Px_3_4_0_0
    包含
    安装日志

    男士
    mathlib_c66x_3_1_2_1
    mathlib_C674x_3_1_2_1
    MMWAVE_SDK_01_00_00_05
    pinmux_v4
    simplelink_msp432_sdk_1_40_00_28
    草莓- perl-5.26.0.1-32位
    tirex-product-tree
    uniflash_4.1
    卸载程序
    xdctools_3_32_02_25_core
    xdctools_3.50_00_10_core_Win32
    xdctools_3_50_10_core_win32_nojre
    xdctools_3_50_02_20_core
    c6000_8.0_x_CodeGenerationTools_Manifest.htm
    Closed_defects.html
    Code Composer Studio 7.2.0
    misra.txt
    open_defects.html
    readme.txt
    ti_cgt_c6000_8.2.0_windowsinstaller_install.log
    TI-CGT-C6x_8.0.x_0763eCB0_A9AC-4e0f-9A85-171D172F003B.spdx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、这不是此类问题的正确论坛。  假设这是 C:\ti 文件夹的列表、我可以告诉您至少有一个组件未正确安装。  您不应看到/bin、/ccs_base、/lib、/include 等文件夹  我也看不到正确的 XDC 文件夹、C:\ti\xdctools_3_50_01_12_core。

    我建议将 C:\ti 文件夹重命名为 C:\ti_backup 等内容。  然后再次安装每个组件-到其默认位置。  也可以简单地复制您已经拥有的组件文件夹(如 BIOS_6_50_01_12)、但重新安装可能更安全。  一定要重新安装 CCS、您可能希望借此机会使用7.1。

    C:\ti 文件夹将是已安装组件的列表。  我还建议将草莓 Perl 安装到其默认位置、而不是在 c:\ti 文件夹中、尽管只要路径设置完毕、它在哪里并不重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、您关于丢失文件的另一个问题不应该是问题-它正在尝试执行"清理"、但它无法找到它正在尝试删除的文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我将 CCS7.1安装到不同的计算机和所有其他所需的软件、在构建"level_sense_demo"之后、构建消息类似于我在使用 CCS 7.2之前得到的消息、我加载"level_sens_demo.xer4f"它在 main ()处停止、地址为413 0x00017034 (Task_Params… )、请参阅随附文件中的调试信息、我想在 CCS 调试模式下加载映像"level_sense demo.xer4f"后看到的是什么、我是否看到测量距离?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../DebugInfor.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我无法从您的消息中得知构建是否成功、或者您是否加载了源 zip 文件中提供的.xer4f。 无论采用哪种方法,屏幕快照看起来不错-当您通过 CCS 调试器加载时,它将自动运行到 main()的开头并在那里停止。 您实际上还没有启动演示。 现在、只需运行、停止并检查存储测量输出的线性调频脉冲数据结构。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    xer4f 在构建过程中创建"lee2e.ti.com/.../DebugInforRun.docxvel_sens_demo"项目、在加载.xer4f 的映像后、它在 main() 413停止、我点击"run"、它就会挂起在同一个点(413)。 请参阅随附的屏幕副本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、
    进入后、会显示"无法在/home/gtbldadm/nighlybuilds/mmwave_sdk/ti/drivers/esm/src/esm.c 上找到源文件"、找到该文件或编辑源查找路径以包含此位置。 您知道这意味着什么吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此票证、因为它也与正在解决的建筑有关。