This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:如何重新配置 IWR1443BOOST?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608614/iwr1443boost-how-to-reconfigure-iwr1443boost

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1443

您好、Dave、

我尝试重新配置 IWR1443BOOST、更改 common.h 中的配置、并尝试构建和调试"MSP_level_sense _demo"、我收到错误"van 未连接到目标、SOP2跳转打开。 您知道原因吗?

谢谢

Fenge2e.ti.com/.../error.docxng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Feng:

    您具体参阅液位传感演示。 如果您在 demo_common.h 中进行了任何更改、则需要重新构建两个演示映像。 但是、此文件中的#defines 均不会影响将 MSP432连接到主机的能力。 如果您没有闪烁、为什么会打开 SOP2跳线?

    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、
    我在没有 SOP2跳转的情况下尝试了、但它不起作用、所以我将跳转接打开。 我尝试构建"level_sense 演示"、但它不是一个活动项目、因此我构建了_MSP_LEVEL_SENSE 演示、得到了错误。 如何构建非活动项目?

    谢谢、
    Feng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、
    在使用 MSP432的情况下、将 IWR1443BOOST 重新配置为低功耗运行的最佳方法是什么(而不是通过毫米波演示可视化工具")?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您应该始终能够右键点击项目名称(在 Project Explorer 中)并从下拉菜单中选择"Build Project"。 要使项目处于活动状态、只需单击项目名称、它将以蓝色突出显示。

    >使用 MSP432重新配置 IWR1443BOOST 以实现低功耗运行的最佳方法是什么

    我不确定您具体要问什么。 对于构建和刷写、设计指南列出了正确的步骤。 如果要创建新的线性调频脉冲配置、则需要更新 iwr1443/inc/demo.h 和 iwr1443/src/demo.c (demo_staticConfig ()等)、然后重新生成/重新刷新 IWR1443。

    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    当我单击项目"level_sense 演示"时、它不会在项目名称后显示"active debug"、如果通过右键单击 Build 来编译项目、它不执行任何操作、Build 按钮也呈灰色、如果我单击任何其他项目、它会显示"Active debug"、 它还显示右键单击"Build"或单击"Build"按钮后的响应、您知道原因吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我检查了项目"level_sense 演示"属性、它不显示"常规"、因此没有激活的调试、它也没有构建配置、这是否意味着"level_sense 演示"无法单独运行、它必须与"MSP_level_sense 演示"项目一起构建?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    这些是应由本地 FAE 处理的简单 CCS 使用问题、对于本论坛和本主题帖来说、这些问题不在主题范围内。  还有一个 CCS 论坛可以解答此类问题。

    也就是说、您似乎会将 Build Configuration 与活动项目混淆。  在 Project Explorer 中右键点击 level_sense 演示(或 MSP_level_sense 演示、因为它们是独立的项目)、然后选择 Build Configurations -> Set Active -> Debug。

    如果对此主题没有其他问题、我们来结束该主题。

    谢谢、Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于项目"level_sense 演示"、如果选择"Build Configuration"、"Set Active"也不处于活动模式(灰色)、则无法选择它、我尝试了所有这些、这些演示项目都有问题、如果您设置了 WebEx、我可以与您共享屏幕
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此票证、因为它与已解决的建筑有关。