主题中讨论的其他器件: IWR1443
您好、Dave、
我尝试重新配置 IWR1443BOOST、更改 common.h 中的配置、并尝试构建和调试"MSP_level_sense _demo"、我收到错误"van 未连接到目标、SOP2跳转打开。 您知道原因吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Dave、
我尝试重新配置 IWR1443BOOST、更改 common.h 中的配置、并尝试构建和调试"MSP_level_sense _demo"、我收到错误"van 未连接到目标、SOP2跳转打开。 您知道原因吗?
谢谢
尊敬的 Feng:
这些是应由本地 FAE 处理的简单 CCS 使用问题、对于本论坛和本主题帖来说、这些问题不在主题范围内。 还有一个 CCS 论坛可以解答此类问题。
也就是说、您似乎会将 Build Configuration 与活动项目混淆。 在 Project Explorer 中右键点击 level_sense 演示(或 MSP_level_sense 演示、因为它们是独立的项目)、然后选择 Build Configurations -> Set Active -> Debug。
如果对此主题没有其他问题、我们来结束该主题。
谢谢、Dave