请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
您好!
我们正在设计我们的定制电路板安装 opt8241和 opt9221。
我们的制造商告诉我们、由于钻头周围的外环铜非常小、因此无法通过您的返修或钻孔文件中的 A 型、B 型、C 型实现。
他建议我们使用12密耳的焊盘、最小钻孔为6密耳。 使用6mil 钻头和10mil 焊盘的设计是不可能的。
那么、您是如何做到的呢? 返修是否已更改?