This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:OPT8241-CDK EVM 评估板布局

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610792/opt8241-cdk-evm-opt8241-cdk-evm-evaluation-board-layout

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好!

我们正在设计我们的定制电路板安装 opt8241和 opt9221。

我们的制造商告诉我们、由于钻头周围的外环铜非常小、因此无法通过您的返修或钻孔文件中的 A 型、B 型、C 型实现。

他建议我们使用12密耳的焊盘、最小钻孔为6密耳。 使用6mil 钻头和10mil 焊盘的设计是不可能的。

那么、您是如何做到的呢? 返修是否已更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gianluca、

    我们提供给制造商的光绘文件具有相同类型的过孔。 我们尚未修改设计。
    您是否看到使用12密耳铜环时出现问题?

    此致、
    子哈希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Subhash:

    谢谢、我们将找到一个很好的解决方案来实现这一目的。 如果可能、您能告诉我您的制造商是哪家?

    Gianluca
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gianluca、

    我们的制造商是氪解决方案(www.krypton-solutions.com/)。

    也许您可以与他们交谈。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    我将联系氪


    此致
    Gianluca