This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AR1642的天线配置

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610596/antenna-configurations-of-ar1642

您好、先生、

在 本指南中、λ Ω/2介于 RX 和 RX 之间、2λ Ω 介于 TX 和 TX 之间。

实际上、我测量 PCB 的天线配置、RX 和 RX 之间的距离为1.9mm、TX 和 TX 之间的距离为7.6mm。

我 λ 2λ 公式、Rogers RO4835的 Δ/2为1.018mm、RO4835的 Δ I 为4.074mm。

为什么测量结果不同?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neko 您好、

    所述的 ƛ/2间距是基于自由空间的间距、因为从天线到物体以及返回到接收天线的信号在自由空间内传输、而不是在 Rogers 材料中传输。  

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是它的原理。 我在您解释后很快就明白了。 谢谢你。