请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好、先生、
在 本指南中、λ Ω/2介于 RX 和 RX 之间、2λ Ω 介于 TX 和 TX 之间。
实际上、我测量 PCB 的天线配置、RX 和 RX 之间的距离为1.9mm、TX 和 TX 之间的距离为7.6mm。
我 λ 2λ 公式、Rogers RO4835的 Δ/2为1.018mm、RO4835的 Δ I 为4.074mm。
为什么测量结果不同?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
在 本指南中、λ Ω/2介于 RX 和 RX 之间、2λ Ω 介于 TX 和 TX 之间。
实际上、我测量 PCB 的天线配置、RX 和 RX 之间的距离为1.9mm、TX 和 TX 之间的距离为7.6mm。
我 λ 2λ 公式、Rogers RO4835的 Δ/2为1.018mm、RO4835的 Δ I 为4.074mm。
为什么测量结果不同?
此致