请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 查看 AWR12xx 数据表、可以看到 SPI 总线可以以40MHz (40Mbps)的最大速率运行。 但是、AWR1xxx 接口控制文档的第27页上有一条注释、指出"SPI 主器件使用的 SPI 时钟频率应小于15MHz。" 哪一个是正确的? 这是 BFM 可以帮助解决冲突文档问题的地方。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.