This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:设计文档中的毫米波传感器 SPI 时钟频率冲突

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610159/awr1243-mmwave-sensor-spi-clock-frequency-conflict-in-design-documents

器件型号:AWR1243

查看 AWR12xx 数据表、可以看到 SPI 总线可以以40MHz (40Mbps)的最大速率运行。 但是、AWR1xxx 接口控制文档的第27页上有一条注释、指出"SPI 主器件使用的 SPI 时钟频率应小于15MHz。" 哪一个是正确的? 这是 BFM 可以帮助解决冲突文档问题的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonathan、
    SPI 块支持高达40MHz 的时钟、如数据表中所述。 通过与 AWR1243器件通信的实际主机、我们到目前为止已验证了高达15Mhz clk 频率的完整操作、我们还计划在更高频率下验证它。

    此致、
    Vivek