This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312:INTB 输出的电气规格在哪里?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610124/ldc1312-where-is-the-electrical-spec-for-intb-output

器件型号:LDC1312

LDC1312/1314数据表似乎缺少 INTB 输出的电气表规格。  此处提供了 I2C 规范、但未提及 INTB。  不清楚输出是漏极开路还是图腾柱、以及测试电流下的 VOH 电压是多少。  图54中的简单图显示了 INTB 上没有上拉电阻器、这意味着图腾柱、但在绘制 I2C 时也没有上拉电阻器、因此我无法判断做出了哪些假设。  我可以在原理图上看到评估板上没有上拉电阻器、但可能使用了 MCU 内部 IO 上拉电阻器。  您能否澄清此端口的电气参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此问题之前在以下主题中得到了解答: e2e.ti.com/.../1987910
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有看到答案的主题、因为我的搜索词是 LDC1312 INTB;没有时间进行排列。 这是一个部分答案、但并不完整。 我至少可以将其接通、前提是它不需要上拉电阻器、这可以满足我的直接要求。 但是、数据表中仍然缺少电气参数;我不应该通过论坛来查找此类信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    很抱歉、DS 缺少这一重要信息。我们将在下一次修订 DS 时考虑您的反馈。

    以下是 I2C 以外的数字引脚的电压电平特性:

    输入高电压 VIH   0.7xVDD    
    输入低电压 版本       0.3xVDD
    输出低电压 音量 灌电流3mA     0.4.
    迟滞 HYS   0.1xVDD    

    请告诉我们是否可以提供任何额外的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Varn、这仍然缺少 VOH、因为它看起来重复了采用开漏的 I2C 规格。 我是否可以假设驱动的 VOH 足以满足接收它的 LVCMOS 输入端口上的0.7 VDD 加上裕度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    是的,VOH 的规格为0.7*VDD。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 VOH 被指定为0.7VDD、那么在驱动具有0.7VDD VIH 的 LVCMOS 输入时没有裕度。 我认为您的回复是因为 INTB 输出仅适用于驱动 TTL 兼容输入阈值(2.4V)。 是这样吗? 我可能需要始终保持上拉电阻。