请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1312 LDC1312/1314数据表似乎缺少 INTB 输出的电气表规格。 此处提供了 I2C 规范、但未提及 INTB。 不清楚输出是漏极开路还是图腾柱、以及测试电流下的 VOH 电压是多少。 图54中的简单图显示了 INTB 上没有上拉电阻器、这意味着图腾柱、但在绘制 I2C 时也没有上拉电阻器、因此我无法判断做出了哪些假设。 我可以在原理图上看到评估板上没有上拉电阻器、但可能使用了 MCU 内部 IO 上拉电阻器。 您能否澄清此端口的电气参数?