请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
您好、香榭丽舍
我无法导入重要演示。 我找到了类似的线程。 但是、我也无法导入 CCS v7.1。
现象就在这里
它不会继续下载计数器。 甚至我重新启动 PC。 这是同样的现象。
但是、当我尝试从 CCS 云(Resource explorer)下载这些文件时。 它可以下载。 但是、CCS 云并未将导入到 IDE 底部。
因此、我无法将文件转换为 CCS IDE 样式。
您知道什么原因吗?
此外、如果您有任何工具可将此文件转换为 IDE 样式、请告知我们。
此致、
Kz777