This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:重要传感器演示可以#39;t import

Guru**** 2595300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608906/iwr1443-vital-sensor-demo-can-t-import

器件型号:IWR1443
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好、香榭丽舍

我无法导入重要演示。 我找到了类似的线程。 但是、我也无法导入 CCS v7.1。

e2e.ti.com/.../607381

现象就在这里

它不会继续下载计数器。 甚至我重新启动 PC。 这是同样的现象。

但是、当我尝试从 CCS 云(Resource explorer)下载这些文件时。 它可以下载。 但是、CCS 云并未将导入到 IDE 底部。

因此、我无法将文件转换为 CCS IDE 样式。

您知道什么原因吗?

此外、如果您有任何工具可将此文件转换为 IDE 样式、请告知我们。

此致、

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、香榭丽舍、 我对此有一些更新。

    当我们链接 Web Base "Resource explorer"时、我可以下载此演示文件。 然后、我尝试将此演示用于 CCS 版本7.2。 但是、ccs7.2无法导入这些文件。 因此、当我将 CCS 版本更改为7.1时。 我可以导入代码。 但是、它有许多编译错误。

    是否可以检查此错误日志并告诉我一些解决方法?

    已附加错误日志。

    e2e.ti.com/.../errorlog_5F00_vital.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kz777、

    您所附的错误日志显示桌面上的 BIOS 版本为6_46_04_53。

    '调用:XDCtools '
    "C:/ti/xdctools_3_50_00_10_core/xs "-xdcpath="C:/ti/bios_6_46_04_53/packages;C:/ti/ccsv7.1/ccs_base;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.R4F -p ti.platforms.cortexR:IWR14XX:false:200 -r release -c "C:/ti/ccsv7.1/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS "../vitalSmains.cfg"

    Vital Signs Lab (以及毫米波培训系列中包含的所有其他实验室和演示)需要 SYSBIOS 6.50.1.12。 您能否按照相应实验室设置指南的前提条件部分所述安装所需的工具、删除当前项目并从 Resource Explorer 重新导入 IDE?

    谢谢
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitin、
    谢谢。 它的工作原理。