This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:有关 IWR1443的一些问题

Guru**** 2589290 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609512/iwr1443-some-questions-on-iwr1443

器件型号:IWR1443

您好专家、

客户对 IWR1443有如下问题、

常规 和低功耗 ADC 模式有何区别?

2.在 IWR1443 DS PAGE 10中、保留 R3、R4、R5、P4引脚。 但在第13页和第14页、它们用于一些功能。 哪一个是正确的?

使用 LP87524为 IWR 芯片供电时、是否需要对 LP87524进行编程? 例如、输出电压电平...

4.如果不使用 CSI2、我们可以下拉或浮动 VIOIN_18DIFF 来节省功耗吗?

谢谢、您能帮您提供意见。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、
    请在下面查找我的回复:
    1) 1)低功耗 ADC 模式将采样率限制为最大值的一半、但可节省少量电流。
    2) 2)第10页上的错误、引脚 R3、R4、R5、P4可用于第13/14页中定义的功能
    3) 3)如果您按照 TI EVM 使用配置、则无需对 LP87524器件进行编程、则会使用这些默认值对其加电。
    4) 4)即使您不使用 CSI 接口、也应使用1.8V 电压为 VIOIN_18DIFF 供电。 如果您不启用 CSI 接口、则该电源的电流消耗可忽略不计。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)如 Vivek 所示、低功耗 ADC 模式(900Msps)与正常功耗模式(1800Msps)会影响 ADC 和 DFE 数字滤波器链。通常有一个数字前端 DFE、输出速率使用低功耗 ADC 模式而不是正常功耗(典型值<= 6.25Msps)触发

    2) 2) R3、R4、R5、P4 -在较新的数据表中标记为保留。   

     R3、P4 -这些是 I2C 端口 R3-SDA、P4-SCL 的一部分

     R4 - BSS 记录器 Tx UART

     R5 - MSS logger Tx UART

    可以开发具有驱动程序软件的 I2C 端口、并且需要对其他器件进行编程或读取。   

    还需要检查引脚多路复用器表4-2、以查看是否使用了该焊球编号的替代函数。  IWR1443中这些引脚的默认加电

    第二个 SPI 端口。  同样、需要开发/使用软件驱动程序和应用程序。

    开箱即用演示使用 MSS 记录器将雷达数据输出到 USB。  它可用于制造测试。

    3) 3) LP87524四路 PMIC 具有已发布的数据表、其中介绍了其运行情况、这是一次性可编程 OTP 器件、订购器件时、应具有特定的寄存器编程功能。  有一个 I2C 端口可用于修改四路 PMIC 寄存器。   四路 PMIC 有多个 GPIO、必须在启用 PMIC 的上下文中了解其使用情况。 请参阅 LP87524数据表。

    (您可以在电源管理论坛中获取更多 PMIC 信息)

    4) 4)如 Vivek 所示、VIOIN_18DIFF 应由1v8供电。  即使未使用高速输出 LVDS/CSI-2接口也是如此

    此致、

    Joe Quintal