请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1443
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我希望购买用于汽车碰撞检测的 AWR1443 Booster 板、而不 是像之前那样使用超声波传感器。 但是、我想知道是否可以使用毫米波传感器来处理原始距离数据。 我计划将 AWR1443放入我的3D 打印汽车中、然后将汽车置于电压轨上、例如外置汽车。 如果汽车离前方的汽车太近、则应将来自电机控制器的 PWM 降至0、从而停止汽车。 我对 CCS 比较熟悉、想知道这是否可以在 IDE 上实现。我还需要其他电路板吗?
提前感谢
Saad