This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:使用毫米波传感器来避免碰撞

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609327/ccs-awr1443boost-using-mmwave-sensors-for-collision-avoidance

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我希望购买用于汽车碰撞检测的 AWR1443 Booster 板、而不 是像之前那样使用超声波传感器。 但是、我想知道是否可以使用毫米波传感器来处理原始距离数据。 我计划将 AWR1443放入我的3D 打印汽车中、然后将汽车置于电压轨上、例如外置汽车。 如果汽车离前方的汽车太近、则应将来自电机控制器的 PWM 降至0、从而停止汽车。 我对 CCS 比较熟悉、想知道这是否可以在 IDE 上实现。我还需要其他电路板吗?

提前感谢  

Saad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Saad、
    我不太熟悉确切的电机控制器通信机制、 但是、如果电机控制器可以由 AWR1443器件上提供的标准接口之一进行控制、则可以对 AWR1443上的 R4F 内核进行编程、以便根据测量的距离与电机控制器进行通信。 MMW 演示应用已经提供了指示物体距离的代码、您可以将其用作基础、然后添加与电机控制器通信的逻辑。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、那是哪个应用演示代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Saad、
    您是否已下载毫米波 SDK (www.ti.com/.../mmwave-sdk) ? 其中有一个名为“mmw”的演示应用程序。 您可以在开始时使用它。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、谢谢、我找到了该文件。