请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 我已经阅读了 swra554文档。 它讨论了如何为 BPM - MIMO 模式配置器件。 但我感到困惑的是、我们在 profilecfg 中控制相移、当我们对线性调频脉冲进行控制时、tx1和 tx2应使用相同的系统配置同时打开。 我们如何在 TX1上实现0相位、在 TX2上实现180相位。 您是否可以为我提供 BPM - MIMO 模式的参考配置文件