This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:如何配置 awr1642boost 以实现 BPM - MIMO 模式运行

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609363/awr1642boost-how-to-configure-the-awr1642boost-for-bpm-mimo-mode-operation

器件型号:AWR1642BOOST

我已经阅读了 swra554文档。 它讨论了如何为 BPM - MIMO 模式配置器件。 但我感到困惑的是、我们在 profilecfg 中控制相移、当我们对线性调频脉冲进行控制时、tx1和 tx2应使用相同的系统配置同时打开。 我们如何在 TX1上实现0相位、在 TX2上实现180相位。 您是否可以为我提供 BPM - MIMO 模式的参考配置文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!
    在 rlBpmChirpCfg API 中、每个线性调频脉冲都有一个"constBpmVal"变量。 您可以在此处设置每个 TX 的 BPM 值(0或180度)。 可以为每个线性调频脉冲单独设置该值。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vivek:
    感谢您的回答。 换言之,我们无法在 CLI 命令中实现 BPM。 对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!
    捕获演示应用的 mmw 演示目前不允许 BPM、但您可以更新应用的代码。 这些演示只是一个起点。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢