This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:如何在 TSW1400上触发 LVDS 输出

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609004/awr1642boost-how-the-lvds-output-been-triggered-on-tsw1400

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!

   我想使用捕获演示直接捕获 ADC 原始数据、并通过 TSW1400直接捕获 HSDC、而无需使用 RadarStudio。  我希望 AWR1642继续通过 LVDS 发送捕获的帧。 并启动 HSDC 专业版以捕获 LVDS 数据。  我的问题是:

  (1) TSW1400捕捉是否在每帧开始时同步? 如果不是、是否可以找到转储的二进制文件中第一个帧的起始地址?

  (2)我是否需要在 HSDC 中配置触发器选项以使其同步? 如果是、如何操作?

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、
    当您选择"trigger mode enable"(触发模式启用)选项时、TSW 仅在检测到 LVDS CLK 线路上的切换时才会启动捕获。
    触发不会在帧开始时发生,但您可以通过单击“读取 DDR 存储器”将 HSDC pro 置于触发模式,然后立即启动传感器,以便从第一个帧开始捕获。
    另一个选项是捕获演示允许添加用户特定数据以及 ADC 数据,这可用于标识线性调频脉冲编号。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vivek、
    我注意到 Radar Studio 下载了自己的 AWR1642固件来控制雷达。 是否可以改用捕获演示固件。 因此、我仍然可以继续使用 Radar Studio 来捕获原始数据。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、
    遗憾的是、您无法将 RADAR Studio 与捕获演示应用配合使用。

    此致、
    Vivek