请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1642
您好!
我想使用捕获演示直接捕获 ADC 原始数据、并通过 TSW1400直接捕获 HSDC、而无需使用 RadarStudio。 我希望 AWR1642继续通过 LVDS 发送捕获的帧。 并启动 HSDC 专业版以捕获 LVDS 数据。 我的问题是:
(1) TSW1400捕捉是否在每帧开始时同步? 如果不是、是否可以找到转储的二进制文件中第一个帧的起始地址?
(2)我是否需要在 HSDC 中配置触发器选项以使其同步? 如果是、如何操作?
非常感谢、