This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT101:此产品是否有任何具有更小尺寸但类似光谱响应的替代产品?

Guru**** 2590270 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT101, OPT3002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608592/opt101-are-there-any-alternatives-to-this-product-with-a-smaller-footprint-but-similar-spectral-response

器件型号:OPT101
主题中讨论的其他器件: OPT3002

大家好、我正在开发一款需要能够感应500-1000nm 范围内的光的产品。 我对 OPT101感兴趣、因为它具有集成的跨阻放大器、有助于更大程度地降低系统中的噪声。  但是、OPT101的封装非常大、我更喜欢 SMD 而不是穿孔。

在更小的封装中是否有任何替代产品提供相似的功能(光谱响应、增益等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能需要查看 OPT3002。 这是一款采用更小封装的宽带光传感器。 但是、这是数字输出(与 OPT101相反、OPT101是模拟输出)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。 我对 OPT3002的担心是、我需要感应500NM-1000nm 范围内的光、而 OPT3002在800+nm 范围内似乎没有很好的光谱响应。 是否有任何替代方案可提供与 OPT101相似的频谱响应?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我们没有任何其他 OPT101替代产品。

    谢谢