请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT101 主题中讨论的其他器件: OPT3002
大家好、我正在开发一款需要能够感应500-1000nm 范围内的光的产品。 我对 OPT101感兴趣、因为它具有集成的跨阻放大器、有助于更大程度地降低系统中的噪声。 但是、OPT101的封装非常大、我更喜欢 SMD 而不是穿孔。
在更小的封装中是否有任何替代产品提供相似的功能(光谱响应、增益等)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.