This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:TDC1000-TDC7200EVM

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC1000-C2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607140/tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-tdc7200evm

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

大家好、

电路板是 TDC1000-TDC7200EVM、 传感器1MHz.I 需要测量液位。 传感器粘在塑料箱底部、液体是水、水位高达20cm。 不幸的是、我测量液位的所有尝试均未成功-液位始终为2.18cm、不会随着水位的变化而改变。 我也看不到与示波器的区别。 可能存在不正确的设置、但我未成功设置正确的设置。 联机设置生成器也不能帮助我。

是否有人可以为我的问题向我发送工作设置。提前感谢。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我遇到了相同的问题。 TOF 在液位变化时保持不变。 我使用的是1MHz 传感器和 TDC1000-TDC7200EVM。 我已经尝试过板载8MHz 振荡器和 CPU 时钟、结果相似-我没有成功。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此应用手册、其中介绍了使用 TDC1000测量液位时需要注意的许多寄存器设置和关键事项: www.ti.com/.../snaa270.pdf

    此应用手册基于 TDC1000-C2000EVM、但也适用于 TDC1000-TDC7200EVM。

    我要附加一些设置、这些设置也可以帮助您入门。  e2e.ti.com/.../0160.TDC1000_5F00_Setup.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    非常感谢你的帮助。
    我熟悉应用手册 snaa270、但无法找到正确的配置。 遗憾的是、您发送给我的设置文件"0160.TDC1000_Setup.txt"也没有改进。 现在测得的液箱液位为0 cm。 无论是否有水。

    此致、
    Peter