请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
大家好、
电路板是 TDC1000-TDC7200EVM、 传感器1MHz.I 需要测量液位。 传感器粘在塑料箱底部、液体是水、水位高达20cm。 不幸的是、我测量液位的所有尝试均未成功-液位始终为2.18cm、不会随着水位的变化而改变。 我也看不到与示波器的区别。 可能存在不正确的设置、但我未成功设置正确的设置。 联机设置生成器也不能帮助我。
是否有人可以为我的问题向我发送工作设置。提前感谢。
此致、
Peter