请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMT70EVM 主题中讨论的其他器件:LMT70、 MSP430F5529、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在开发一个软件驱动程序、使用内部 ADC12将 LMT70与 MSP430F5529连接起来。
我开始使用 LMT70EVM、由于此 EVM 未提供 LabVIEW GUI 源代码、因此我有以下问题 :
1)-是否可以向我提供 LabVIEW 软件使用的查找表和传输函数?
2)- 是否有任何其他软件示例将传递函数(查找表或二阶公式)集成到 C 源文件中? LMT70的应用中可以使用的两个不同的参数。
3)- 德州仪器提供的应用手册是否可以帮助我进行 LMT70开发?
4)- 是否可以重新检查是否可以为 LMT70EVM 提供 LabVIEW GUI 源文件?
等待您的帮助和支持、
海他们。