This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LMT70EVM:LMT70温度传感器的查找表和二阶公式

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70, MSP430F5529, LMT70EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608769/ccs-lmt70evm-lookup-table-and-2nd-order-equation-for-the-lmt70-temperature-sensor

器件型号:LMT70EVM
主题中讨论的其他器件:LMT70MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在开发一个软件驱动程序、使用内部 ADC12将 LMT70与 MSP430F5529连接起来。

我开始使用 LMT70EVM、由于此 EVM 未提供 LabVIEW GUI 源代码、因此我有以下问题  :

1)-是否可以向我提供 LabVIEW 软件使用的查找表和传输函数?  

2)- 是否有任何其他软件示例将传递函数(查找表或二阶公式)集成到 C 源文件中? LMT70的应用中可以使用的两个不同的参数。

3)- 德州仪器提供的应用手册是否可以帮助我进行 LMT70开发?

4)- 是否可以重新检查是否可以为 LMT70EVM 提供 LabVIEW GUI 源文件?

等待您的帮助和支持、

海他们。