This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:有关引导模式的问题–SFLASH (开发阶段)

Guru**** 2591560 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608536/awr1243-question-about-boot-mode-sflash-development-phase

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

您好!

在 SWRA561–AWR1243引导加载程序流程中、AWR1243支持 SPI 闪存并从 SPI 闪存加载固件以用于开发。 那么、客户能否将 AWR1443 MSS/BSS 固件刻录到具有 AWR1243的 SPI 闪存上以用于开发目的? 因此、客户可以在来自外部主机的 SPI 驱动器未就绪时通过 UART 而不是 SPI 来配置雷达传感器。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    AWR1243只能通过 SPI 接口进行配置。
    出于开发目的、提供了定制的 AWR1243图像。 我们不建议在其中使用 AWR1443图像。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    为了阐明应用手册所指的内容,对于 AWR1243,主机通常会在每次启动设备时通过 SPI 将 BSS/MSS 固件下载到 AWR 设备。 相反、相同的固件可以存储在 SPI 闪存上、并且每次从该闪存加载时都会加载。 除了在两种情况下通过 SPI 连接 AWR1243的主机接口保持不变外、不支持通过 UART 发送命令。

    此致、
    Vivek