请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 Thread 中讨论的其他器件:AWR1443、
您好!
在 SWRA561–AWR1243引导加载程序流程中、AWR1243支持 SPI 闪存并从 SPI 闪存加载固件以用于开发。 那么、客户能否将 AWR1443 MSS/BSS 固件刻录到具有 AWR1243的 SPI 闪存上以用于开发目的? 因此、客户可以在来自外部主机的 SPI 驱动器未就绪时通过 UART 而不是 SPI 来配置雷达传感器。
谢谢、